Consulter la FAQ

Quelle est la référence du câble adaptateur RJ45 - USB utilisé pour configurer les variateurs ATV à partir d'un PC ?

Date de publication : 11 mai 2020


Le câble adaptateur USB <-> RJ45 de référence TCSMCNAM3M002P permet de connecter les variateurs Schneider ATV  équipé d'un port RJ45 à un PC équipé d'un port USB.

Les variateurs concernés sont  les suivants : ATV11, ATV12, ATV21, ATV212, ATV31, ATV312, ATV32, ATV61, ATV71, ATV320, ATV400, ATV600 et ATV900.

Ce câble remplace le câble de référence VW3A8117 aujourd'hui obsolète.

TCSMCNAM3M002P autorise l'utilisation des logiciels SoMove et PowerSuite, lesquels permettent une assistance à la mise en service des produits ATV, ATS, Lexium et TeSys.

SoMove intègre les produits récents et à venir. PowerSuite intègre les produits anciens et n'est plus amélioré.

Produits gérés par SoMove

  • variateurs ATV12,  ATV31, ATV312,  ATV32, ATV61 et ATV71, ATV Process, ATV340,
  • variateurs brushless Lexium32A, Lexium32C et Lexium32M,
  • démarreurs-ralentisseurs ATS22 et ATS48,
  • systèmes de gestion de moteurs TeSysT,
  • démarreurs moteur TeSysU.
 

Produits gérés par PowerSuite

  • variateurs ATV11, ATV28, ATV31, ATV312, ATV38, ATV58, ATV58F, ATV61, ATV71, ATV71383, ATV71LIFT,
  • variateurs brushless Lexium05A, Lexium05B et Lexium05C,
  • systèmes de gestion de moteurs TeSysT,
  • démarreurs moteur TeSysU.


Ces deux logiciels intègrent différentes fonctions destinées aux phases de mise en oeuvre telles que :

  • la préparation des configurations,
  • la mise en service,
  • la maintenance.


Afin de faciliter les phases de mise en service et de maintenance, les logiciels PowerSuite et SoMove peuvent utiliser la liaison sans fil Bluetooth®.
 
 


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.