Consulter la FAQ

Causes et parades aux déclenchements intempestifs des disjoncteurs différentiels (DDR) lors de leur utilisation avec les variateurs de vitesse ATV .

Date de publication : 27 juillet 2020

Les variateurs Schneider Electric de la gamme ATV intègrent des filtres CEM classe A auxquels peuvent être associés des filtres additionnels de classe B, filtres pour lesquels le courant de fuite est plus important.

Pour en savoir plus sur les filtres CEM A et B des variateurs Schneider Electric : Filtre classe A et B des variateurs Schneider Electric

 

Les filtres CEM peuvent présenter à une fréquence de courant de 50 Hz des courants de fuite :

  • permanents de part sa nature
  • transitoires dus aux déséquilibres de tension à la mise sous tension des variateurs

Ces courants peuvent être nettement supérieurs aux 30mA recommandés pour la protection des personnes et peuvent de ce fait être incompatibles avec les dispositifs de protection classiques tels que les disjoncteurs différentiels.

Voici les quelques règles à respecter pour limiter les déclenchements des disjoncteurs, si déclenchement il y a :

  • prévoir un disjoncteur par variateur,
  • diminuer la fréquence de découpage,
  • utiliser des variateurs sans filtres CEM si possible,
  • utiliser du câble moteur non blindé,
  • diminuer la longueur du câble moteur,
  • temporiser le disjoncteur à la mise sous tension du variateur,
  • augmenter le seuil de déclenchement,
  • utiliser des disjoncteurs compatibles avec les variateurs de vitesse
Utilisation des disjoncteurs les plus adaptés aux variateurs de vitesse
 

Pour ce dernier point concernant le meilleur choix du DDR le plus adapté aux variateurs de vitesse, consulter le lien suivant : Quelle type de protection différentielle doit t'on choisir avec les variateurs de vitesse ?


 

Pour connaître le DDR le plus adpaté aux ATV11,ATV12, ATV31 et ATV312, consulter le lien suivant : Comment résoudre un problème de disjonction différentielle sur un ATV11, ATV12 , ATV31 et ATV312 ?

 

 


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.