Consulter la FAQ

Comment utiliser le câble TWDXCAFD010 en liaison RS485 sur la prise TER des automates Twido, TSX Micro ou TSX Premium?

Date de publication : 29 mai 2020

Le câble TWDXCAFD010 de longueur d'un mètre permet de déporter la liaison RS485 de la prise TER en fournissant 8 fils nus en extrémités.

Les signaux de la liaison RS485 sont disponibles sur les fils de couleur suivants :

  • signal +   d(B) = broche 1 = noir

  • signal -    d(A) = broche 2 = vert

  • signal 0V        = broche 7 = bleu   

D'autres signaux sont disponibles :

  • signal /DPT = broche 5 = jaune

  • signal 5 V    = broche 8 = marron

Il est donc important d'isoler correctement l'ensemble des fils non utilisés.

Note :

Pour faciliter les interconnexions, la symbolisation d(A) et d(B) retenue ci-dessus des signaux "+" et "-" de la RS485 est celle retenue en standard sur les documentations TSX Micro ou TSX Premium.


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.