Consulter la FAQ

Comment remplacer la pile de sauvegarde TSXPLP01 des automates TSX Micro ?

Date de publication : 29 mai 2020

La pile TSXPLP01 qui assure la sauvegarde de la mémoire RAM interne doit être changée tous les 2 ans ou lorsque le voyant BAT s'allume
(tension fournie par la pile < 2,5 V). 

Procédure de remplacement de la pile :

  • déverrouiller la trappe d'accès de la pile,
  • la pile pivote vers l'arrière,
  • retirer la pile défectueuse de son logement,
  • mettre en place la nouvelle pile en respectant les polarités,
  • fermer et verrouiller la trappe d'accès en la faisant pivoter vers l'avant.

Important :
Afin de ne pas oublier de changer la pile tous les 2 ans, il est conseillé de noter la date de son prochain changement sur l'étiquette prévue à cet effet (positionnée à l'intérieur de la trappe d'accès aux bornes d'alimentation)

Notes :

  • Cette opération peut s'effectuer sous tension ou hors tension.
  • S'il y a coupure de l'alimentation pendant le changement de la pile, la sauvegarde de la mémoire RAM est assurée
    pendant 30 mn au maximum.
  • Lorsque l'automate est hors tension et que la tension d'alimentation fournie par la pile devient inférieure à 2 V, la mémoire RAM interne n'est plus sauvegardée (au-delà de 30 mn).

Image


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.