Consulter la FAQ

Quel est le rôle de l'impédance de limitation ZX dans l'installation d'un vigilohm en schéma IT ?

Date de publication : 27 février 2018

Une l'impédance peut être raccordée entre le réseau et la terre, généralement entre le neutre du transformateur et la terre. Sa valeur est d'environ 1700 W à 50 Hz.

L'impédance sert à réduire les variations de potentiel entre réseau et terre ayant pour origine des perturbations venant de la MT ou des fluctuations de potentiel de la terre locale. Elle est donc plutôt préconisée pour des réseaux courts alimentant des appareils de mesure sensibles à ce potentiel ainsi que pour des réseaux cohabitant étroitement avec des réseaux de communication (Bus).

Par ailleurs, la présence d'une résistance dans l'impédance permet de réduire les risques de ferro-résonnance.

L'impédance augmente également le courant de circulation 50 Hz du défaut et permet une meilleure détection dans le tore du XD312.


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.