Welcome the the Schneider Electric French website.
It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?
Traduisez en francais
Consulter la FAQ
L'horodateur de l'automate M340 gère-t-il le changement d'heure été / hiver ?
Date de publication :
12 mai 2020
Non, l'automate M340 ne gère pas le passage à l'heure été / hiver de façon automatique.
Le réglage de l'heure est réalisable :
avec Unity Pro en mode connecté via l'écran de mise au point du processeur,
par programme,
via le service NTP (Network Time Protocol) implanté dans les modules Ethernet Modbus/TCP BMXNOE0100 et BMXNOE0110.
Remarque :
Le service de synchronisation de l’heure est basé sur le protocole NTP qui permet de synchroniser l’heure d’un client ou d’un serveur sur Ethernet depuis un serveur ou une autre source de temps de référence (radio, satellite…).
Les modules Ethernet Modbus/TCP BMX NOE 0100/0110 disposent d’un composant client NTP.
Ces modules se connectent à un serveur NTP en utilisant une requête client (Unicast), afin de mettre à jour leur heure locale.
Périodiquement (de 1 à 120 s) l’horloge du module est mise à jour avec une précision typique de 5 ms.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?
Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.