Consulter la FAQ

Comment raccorder un PC aux afficheurs Magelis Small Panels XBTN401, XBTN410, XBTR410, XBTR411 et XBTNU400 ?

Date de publication : 12 mai 2020

Les terminaux XBTN401, XBTN410, XBTR410, XBTR411 et XBTNU400 peuvent être connectés à un ordinateur de 2 façons différentes :
  • via le port série de l’ordinateur, à l’aide du cordon XBTZ915,
  • via le port USB de l’ordinateur, à l’aide du cordon XBT Z925 et du convertisseur TSXCUSB485.
 
Connexion des terminaux 
XBTN401, XBTN410, XBTR410, XBTR411 et XBTNU400 au port série RS232 d’un ordinateur :






Connexion des terminaux XBTN401, XBTN410, XBTR410, XBTR411 et XBTNU400 au port USB d’un ordinateur :
 
La référence XBTZ925 comporte 2 cordons, le XBTZ925(A) avec une prise RJ45 à chaque extrémité et le XBTZ925(B) avec une prise RJ45 et une prise Sub-D25.
Il faut utiliser le cordon XBTZ925(B).


Voir également :

Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.