Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
		
En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?
Network Management Card 2 (NMC2) does not parse .csf files uploaded via Secure Copy (SCP)

Issue

Users following the instructions in knowledge base ID FA176542 to do mass/bulk user creation and configuration find that this method does not work when uploading the file via Secure Copy (SCP) to the Network Management Card or Network Management Card enabled device, such as a Rack PDU. The file is uploaded to the card but not parsed and changes contained in the .csf file are not applied. Upon logging in via SCP and viewing a file listing, you can see the .csf file in the directory, which once parsed, should disappear.


Product Line
  • Network Management Card 2 - AP9630/30CH, AP9631/31CH, AP9635/35CH
Devices with an embedded Network Management Card 2 include (but are not limited to): 2G Metered/Switched Rack PDUs (AP84XX; AP86XX, AP88XX, AP89XX), Certain Audio/Video Network Management Enabled products.


Environment
  • All serial numbers
  • v6.X.X firmware versions


Cause

This issue is due to a firmware bug.

Resolution

This issue is addressed in AOS 6.3.3 and higher.

If AOS 6.3.3 or higher is unavailable for your application or you choose not upgrade the firmware, the .csf file will need to be uploaded via File Transfer Protocol (FTP). Otherwise, commands to add/edit users could be scripted by the user via the Telnet/SSH/local command line interface in place of the .csf file. The command line interface requires the same syntax you place in the .csf file as explained in knowledge base ID FA176542.

Schneider Electric Algeria

Besoin d'aide ?

  • Commencez ici !

    Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

  • Contactez le support

    Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

  • Où acheter ?

    Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

  • Parcourir la FAQ

    Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

  • Contacter le service commercial

    Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Je souhaite recevoir les actualités et les informations commerciales de Schneider Electric et de ses sociétés affiliées via des moyens de communication électronique comme les e-mails. J'accepte la collecte d'informations sur l'ouverture de ces e-mails et sur les clics réalisés dans ceux-ci (en utilisant des pixels invisibles dans les images), pour mesurer les performances de nos communications et les améliorer. Pour plus d'informations, consultez notre Politique de confidentialité.

  • Documentation produit
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Trouver nos sites
  • Obtenir un devis
  • Où acheter
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Signaler une mauvaise conduite
  • Accessibilité
  • Partenaires
  • EcoStruxure
  • Nos emplois
  • Blog
  • Politique de confidentialité
  • Mention sur les cookies
  • Change your cookie settings