Consulter la FAQ

Quel port de communication série de l'XBTGT est-il conseillé d'utiliser pour établir une liaison vers un automate en RS485 ?

Date de publication : 22 avril 2020

Pour une liaison RS485 (en 2 fils), il est possible d'utiliser indifféremment le port COM1 (prise SUB-D9) ou le port COM2 (prise RJ45) du terminal Magelis.

Par exemple, pour un raccordement de l' XBTGT2110 à la prise TER de l'automate Premium, la liaison peut s'effectuer :
  • sur le port COM1 via le cordon XBTZ9018,
  • ou sur le port COM2 via le cordon XBTZ9780.
     

Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.