Consulter la FAQ

En régime de neutre IT, comment éviter l'activation du disjoncteur ou du contrôleur d'isolement dûe à un variateur ATV28 ?

Date de publication : 15 mai 2020

 

Constat

Une installation comprenant un variateur de vitesse ATV28 peut être sujette aux aléas suivants :

  • Le disjoncteur en tête déclenche pour les régimes de neutre non IT,

  • Le contrôleur d'isolement détecte un premier défaut pour les régimes de neutre IT.

Solution

Pour les variateurs de petit calibre, la perturbation de type radio-perturbation créée par un variateur de petit calibre n'est pas forcément pénalisante au regard de celle créée par la disjonction, en ce cas, il faut essayer de déconnecter les dispositifs qui sont censés éliminer la perturbation radio mais qui génère des dysfonctionnements sur les protections disjoncteur ou contrôleur d'isolement.
 

Les ATV28 comportent des filtres RFI intégrés pour lutter contre les radio-perturbations mais il est possible de déconnecter la liaison de ces filtres à la masse, génératrice de fuites à la terre 
 

Méthode

Il faut  couper, avec une pince coupante, le cavalier (jumper) situé sur la gauche de l'ATV28.
 

Attention

Il s'agit d'une opération irréversible sur ce variateur (qui n'est plus commercialisé).

 


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.