Consulter la FAQ

Quels sont les Icc des modules LUB12 et LUB32 de la gamme TeSys U en régime IT ?

Date de publication : 25 mai 2020


En régime IT, il est nécessaire de distinguer les notions de :
 
  • pouvoir de coupure sous un pôle,
  • courant de double défaut.
 

Pouvoir de coupure en régime IT sous 400VAC des modules puissance LUB12/LUB32 associés à n'importe quel module contrôle


En application de la norme C15-100, le pouvoir de coupure sur un seul pôle sous la tension entre phases du LUB12 ou LUB32 est au moins égal au pouvoir de coupure ultime triphasé sous une tension racine de 3 fois ( 690VAC) celle de la tension nominale du circuit concerné (380VAC).

Le pouvoir de coupure ultime triphasé est de 4 kA sous 690VAC, il sera donc de  4kA sur un seul pôle sous 380VAC.

 

Courant de double défaut d'une installation


Le courant de double défaut d'une installation est égal à :
 
  • 0,15 fois le courant de circuit triphasé si ce dernier est inférieur à 10 000A, 
  • 0,25 fois le courant de circuit triphasé si ce dernier est supérieur à 10 000A. 
     

Extrait de la norme



 

Exemple


Soit une installation en régime IT - 400VAC - avec un IK3 = 14,31 kA , l'application est composé d' ATV61 protégés et commandés par des LUB12/LUB32.
 
Est ce que les LUB12/LUB32 protège efficacement les récepteurs ATV61 ?


Comme vu précédemment :
 
  • le pouvoir de coupure est de 4 kA sous un seul pôle sous 380VAC, 
  • le courant de double défaut sera de 0,25 fois 14,31 kA soit 3,5775 kA.

Conclusion :  L'intensité de double défaut de l'installation à base de d'ATV61 est inférieure au pouvoir de coupure des modules TESYSU, les récepteurs ATV61 sont protégés.
 

Utilisation de limiteurs


Il est possible d'améliorer notablement les pouvoirs de coupure des modules TESYSU en utilisant des limiteurs




 

Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.