{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelle est la fonction de l'afficheur de tableau FDM121?

Un afficheur de tableau FDM121 peut être raccordé à un module ULP IMU au moyen d’un cordon préfabriqué afin d’afficher
d’un cordon préfabriqué afin d’afficher à l’écran toutes les mesures, informations d’alarmes, historiques et tableaux des événements,
indicateurs de maintenance et informations de gestion des dispositifs installés.

L’utilisateur dispose alors d’un véritable Power Meter de 96 x 96 mm.


L’afficheur FDM121 nécessite une alimentation de 24 V CC.

Le FDM121 est un afficheur de tableau qui peut être intégré aux systèmes Compact NSX 100 à 630 A, Powerpact H/J/L/P/R, Compact NS ou Masterpact.

Il utilise les capteurs et la capacité de traitement du déclencheur Micrologic.

Il est facile d’utilisation et ne nécessite pas l’installation de logiciels spécifiques ni de paramétrage particulier.

Il suffit de le raccorder au Compact NSX au moyen d’un simple cordon pour qu’il soit immédiatement opérationnel.

De plus, il assure des fonctions de surveillance et de commande via l’utilisation du module d’application
E/S, du module du mécanisme moteur ou bien du module BSCM.

Le FDM121 est un afficheur de grande taille mais de faible profondeur.

L’écran graphique anti-reflet est rétro-éclairé afin d’assurer une très bonne lisibilité des informations,
même dans des conditions d’éclairage ou d’angle de vision difficiles.

Pièce(s) jointe(s)

En savoir plus
{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}
En savoir plus