{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Comment installer le cadre sommateur pour protection différentielle pour disjoncteur Compact NS630b à 3200?

Il s’installe autour du jeu de barres (phases + neutre) afin de détecter le courant
homopolaire nécessaire à la protection différentielle. 2 tailles de cadres sont disponibles.

Dimensions (mm) de la fenêtre intérieure :
  • 280 x 115 jusqu’à 1600 A pour Compact NS630b à 1600 A.
  • 470 x 160 jusqu’à 3200 A pour Compact NS1600b à 3200 A.

Pièce(s) jointe(s)

{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}