Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Quelles sont les longueurs disponibles du cordon NSX pour disjoncteur NSX?
- Pour tension U <&= 480 V, 3 longueurs préfabriquées sont disponibles : 0,35 m, 1,3 m, 3 m.
- Pour tension U > 480 V, un cordon spécifique de 1,3 m équipé d'un accessoire d'isolement est nécessaire.
- Un ensemble de cordons avec prise RJ45 permet de s'adapter aux différentes distances entre appareils.
Publié pour:Schneider Electric Algeria
Pièce(s) jointe(s)
Cela vous a-t-il été utile ?
En savoir plus
Gamme :
En savoir plus
Gamme :