Issue:
The following video details the process for the initial setup of the Back-UPS PRO, BX/BR "G " including battery connection, AC wall outlet and device connection, and display configuration.
Product Line:
Back-UPS PRO, BX/BR "G ".
Environment:
All models
Cause / Resolution:
The following video details the process for the initial setup of the Back-UPS PRO, BX/BR "G " including battery connection, AC wall outlet and device connection, and display configuration.
Product Line:
Back-UPS PRO, BX/BR "G ".
Environment:
All models
Cause / Resolution:
Publié pour: Schneider Electric Algeria


Besoin d'aide ?
Sélecteur de produits
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.