Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
		
En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?
PCI security compliance reports PowerChute Network Shutdown version 4.2 is vulnerable to Sweet32 (CVE-2016-2183)
Issue:
PCI security compliance reports PowerChute Network Shutdown version 4.2 is vulnerable to Sweet32 (CVE-2016-2183)

Product Line:
PowerChute Network Shutdown (PCNS) version 4.2

Environment:
All supported OS

Cause:
PCNS 4.2 supports the following ciphers (you can see this by running an SSLScan on port 6547):

Accepted TLSv1 128 bits AES128-SHA
Accepted TLSv1 168 bits DES-CBC3-SHA

The DES-CBC3-SHA cipher is the one which is getting flagged by PCI security compliance for CVE-2016-2183


Solution:
Update PCNS 4.2 to the latest version.


Oryou can disable the use of this cipher as follows:


On Windows

1. Stop the PowerChute Network Shutdown service.

You can do this via Administrative Tools/Services or from the command line (Run as administrator) with the following command:

net stop pcns1

2. In the PowerChute Network Shutdown JRE folder located in (C:\Program Files\APC\PowerChute\jre_x64), open the file lib\security\java.security using a text editor.

Go to the line containing the jdk.tls.disabledAlgorithms setting and add DESede to the list of disabled algorithms

e.g. jdk.tls.disabledAlgorithms=SSLv3, RC4, MD5withRSA, DESede, DH keySize < 768

3. Start the PowerChute Network Shutdown service.

You can do this via Administrative Tools/Services or from the command line (Run as administrator) with the following command:

net start pcns1

On Linux

1. Stop the PowerChute Network Shutdown service.

You can do this via the terminal window line with the following command:

service PowerChute stop

2. In the PowerChute Network Shutdown JRE folder located in (/opt/APC/PowerChute/jre1.8.0_91), open the file /lib/security/java.security using a text editor.

Go to the line containing the jdk.tls.disabledAlgorithms setting and add DESede to the list of disabled algorithms

e.g. jdk.tls.disabledAlgorithms=SSLv3, RC4, MD5withRSA, DESede, DH keySize < 768

3. Start the PowerChute Network Shutdown service.

You can do this via the terminal window line with the following command:

service PowerChute start

Schneider Electric Algeria

En savoir plus
Gamme :
En savoir plus
Gamme :

Besoin d'aide ?

  • Sélecteur de produits

    Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.

  • Obtenir un devis

    Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

  • Où acheter ?

    Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

  • Centre d'aide

    Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.

  • Documentation produit
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Trouver nos sites
  • Obtenir un devis
  • Où acheter
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Signaler une mauvaise conduite
  • Accessibilité
  • Partenaires
  • EcoStruxure
  • Nos emplois
  • Blog
  • Politique de confidentialité
  • Mention sur les cookies
  • Change your cookie settings