Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Quelle est la consommation des bobines courant alternatif pour contacteurs LC1 D40, D50, D65, D80 et D95?
Consommation moyenne à 20 °C :
- appel (cos Ф = 0,75) 50 Hz : 200 VA, 60 Hz : 220 VA,
- maintien (cos Ф = 0,3) 50 Hz : 20 VA, 60 Hz : 22 VA.
Publié pour:Schneider Electric Algeria
Cela vous a-t-il été utile ?
En savoir plus
Gamme :
En savoir plus
Gamme :