{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelle est la consommation des bobines courant alternatif pour contacteurs LC1 D115 et LC1 D150?

Consommation moyenne à 20 °C :
  • appel : cos Ф = 0,9 - 280 à 350 VA,
  • maintien : cos Ф = 0,9 - 2 à 18 VA.
Domaine de fonctionnement (ϴ < & = 55 °C) : 0,8…1,15 Uc.

Bobines antiparasitées d’origine, classe B.

Schneider Electric Algeria

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
Gamme :
TeSys D
En savoir plus
Gamme :
TeSys D