Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Quelle est la consommation des bobines courant alternatif pour contacteur LC1 F400?
Consommation moyenne à 20 °C pour 50 ou 60 Hz et cosФ = 0,9 :
Temps de fonctionnement à Uc : “F” = 40…75 ms, “O” = 100…170 ms.
Cycles de manœuvres/heure (ϴ < & = 55 °C) : < & = 2400.
- appel : 1000…1150 VA
- maintien : 12…18 VA.
Temps de fonctionnement à Uc : “F” = 40…75 ms, “O” = 100…170 ms.
Cycles de manœuvres/heure (ϴ < & = 55 °C) : < & = 2400.
Published for:Schneider Electric Algeria
Cela vous a-t-il été utile ?
En savoir plus
Gamme :
En savoir plus
Gamme :