Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Quelle est la consommation des bobines courant alternatif 40 à 400 Hz pour contacteur LC1 F500?
Consommation moyenne à 20 °C pour 50 ou 60 Hz, cos Ф = 0,9 :
Dissipation thermique : 18 W.
Temps de fonctionnement à Uc : “F” = 40…75 ms, “O” = 100…170 ms.
- appel : 1050…1150 VA
- maintien : 16…20 VA.
Dissipation thermique : 18 W.
Temps de fonctionnement à Uc : “F” = 40…75 ms, “O” = 100…170 ms.
En savoir plus
Gamme :
{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}
En savoir plus
Gamme :