Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Quelle est la consommation des bobines courant continu pour contacteur LC1 F780?
Consommation moyenne :
Temps de fonctionnement à Uc : “F” = 70…80 ms, “O” = 100…130 ms.
- appel : 1960…2420 W
- maintien : 42…52 W.
Temps de fonctionnement à Uc : “F” = 70…80 ms, “O” = 100…130 ms.
Publié pour:Schneider Electric Algeria
Cela vous a-t-il été utile ?
En savoir plus
Gamme :
En savoir plus
Gamme :