Consulter la FAQ

Quelle est la consommation d'un automate Modicon Micro sur le 24 VDC ?

Date de publication : 11 août 2020

En régime transitoire, il faut compter sur 1.25 A max et 0.8 A en intensité continue maximale sur le 24 VDC. Ces caractéristiques s'appliquent à  tous les modèles de la gamme Modicon Micro 24 VDC. Exemple :110CPU61200 ou 110CPU31103.

Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.