Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Quelle est la description des relais électroniques de protection thermique TeSys LR9 D5367…D5569?
Ces relais électroniques sont conçus pour être utilisés avec des contacteurs LC1D115 et D150.
En plus de la protection apportée par les relais thermiques TeSys LRD), ils offrent les fonctions suivantes :
2 Bouton Test.
3 Bouton Stop.
4 Bouton de réarmement.
5 Visualisation du déclenchement.
6 Verrouillage par plombage du capot
En plus de la protection apportée par les relais thermiques TeSys LRD), ils offrent les fonctions suivantes :
- protection contre le déséquilibre de phase
- sélection de la classe de départ
- protection des circuits asymétriques
- protection des circuits monophasés
- alarme de surcharge permettant de déclencher un délestage.
2 Bouton Test.
3 Bouton Stop.
4 Bouton de réarmement.
5 Visualisation du déclenchement.
6 Verrouillage par plombage du capot
Pièce(s) jointe(s)
En savoir plus
Gamme :
{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}
En savoir plus
Gamme :
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez ?
Contactez notre service client local si vous avez des questions ou si vous avez besoin de plus de détails ou d'une assistance technique.