Welcome the the Schneider Electric French website.
It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?
Traduisez en francais
Consulter la FAQ
Quelle est la composition du système de gestion de moteurs Tesys T?
Date de publication :
24 juin 2018
Le système est composé :
d’un contrôleur de gestion de moteurs LTM R
*avec transformateur de courant intégré jusqu’à 100 A
*au delà de 100 A, par transformateur de courant externe jusqu’à 810 A
d’un module d’extension LTM E
d’une unité de contrôle opérateur LTM CU
d’un logiciel de configuration intégré à l’atelier logiciel SoMove
d’accessoires pour la mise en œuvre du système.
Communication:
Le contrôleur LTM R est équipé d’une interface de communication pour permettre la supervision et le pilotage à distance du moteur.
L’ensemble des informations moteur est alors disponible au niveau du système d’automatisme.
Les réseaux disponibles sont :
Modbus, CANopen, DeviceNet, ProfiBus DP et Ethernet TCP/IP (avec 2 protocoles de communication : Modbus/TCP et Ethernet/IP).
Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?
Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.