Welcome the the Schneider Electric French website.
It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?
Traduisez en francais
Consulter la FAQ
Quelles sont les caractéristiques du module d’extension LTME?
Date de publication :
24 juin 2018
Entrées
4 entrées logiques TOR (indépendantes).
Alimentations
2 variantes d’alimentation pour les entrées : 24 Vc et 100…240 Va. v Un module d’extension 24 Vc peut être lié à un contrôleur 24 Vc ou 100...240 Va. v Un module d’extension 100...240 Va peut être uniquement lié à un contrôleur 100...240 Va.
Mesure de tension entre phases jusqu’à 690 V nominal.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?
Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.