Welcome the the Schneider Electric French website.
It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?
Traduisez en francais
Consulter la FAQ
Quelle est la description du contrôleur LTMR?
Date de publication :
24 juin 2018
Les contrôleurs comprennent en face avant :
1 Alimentation du contrôleur.
2 Raccordement des entrées.
3 Sorties défauts (NO+NC).
4 Raccordement au terminal de dialogue, à un PC ou au module d’extension (RJ45).
5 DEL de signalisation des états du contrôleur.
6 Raccordement au réseau par connecteur (sauf pour DeviceNet) (1).
7 Bouton Test/Reset.
8 Raccordement au réseau par bornier (sauf pour Ethernet TCP/IP).
9 Raccordement d’un tore homopolaire et de sondes de température.
10 Sorties pour le pilotage du moteur.
(1) Le raccordement par chaînage est possible pour Ethernet TCP/IP.