Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Quelles sont les fonctions du terminal graphique du variateur de vitesse ATV900?
Ce terminal permet :
Autres caractéristiques :
- de contrôler, régler et configurer le variateur,
- de visualiser les valeurs en cours (moteur, E/S et données de process),
- de visualiser les tableaux de bord graphiques tel que le suivi de la consommation électrique,
- de stocker et de télécharger des configurations (plusieurs fichiers de configuration peuvent être stockés dans la mémoire de 16 Mo),
- de dupliquer la configuration d’un variateur sous tension sur un autre variateur sous tension,
- de copier des configurations à partir d’un PC ou d’un variateur et de les dupliquer vers un autre variateur (les variateurs doivent être sous tension pendant toute la durée des opérations de duplication).
Autres caractéristiques :
- 24 langues intégrées (alphabets complets) lisibles par la majorité des pays du monde (d’autres langues peuvent être ajoutées, consulter notre site Internet www.schneider-electric.com),
- Écran rétroéclairé 2 couleurs (blanc et rouge). Si une erreur est détectée, le rétroéclairage rouge s’active automatiquement (la fonction peut être désactivée),
- Plage d’utilisation : -15…50 °C/+5…122 °F,
- Degré de protection : IP 65,
- Courbes de tendance : visualisation graphique de l’évolution, au fil du temps, de variables de surveillance, de données énergétiques et de données de process,
- QR codes dynamiques embarqués pour accès contextuel instantané à l’aide en ligne (diagnostics et paramètres, etc.) avec un smartphone ou une tablette,
- Horloge en temps réel avec pile d’une autonomie de 10 ans assurant les fonctions d’acquisition des données et l’horodatage des événements, même lorsque le variateur est arrêté.
En savoir plus
Gamme :
{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}
En savoir plus
Gamme :