Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Quelles sont les fonctions des modules d’extension d’entrées/sorties pour le variateur de vitesse ATV900?
Avec l’installation de modules d’extension d’entrées/sorties, les variateurs Altivar
Process peuvent être adaptés aux applications qui gèrent des capteurs supplémentaires ou spécifiques.
2 modules d’extension sont disponibles :
1 Emplacement A pour modules d’extension E/S ou modules pour bus de terrain,
2 Emplacement B pour modules d’extension E/S et modules d’interface codeur.
Process peuvent être adaptés aux applications qui gèrent des capteurs supplémentaires ou spécifiques.
2 modules d’extension sont disponibles :
- un module avec E/S logiques et analogiques,
- un module avec sorties relais.
1 Emplacement A pour modules d’extension E/S ou modules pour bus de terrain,
2 Emplacement B pour modules d’extension E/S et modules d’interface codeur.
Pièce(s) jointe(s)
En savoir plus
Gamme :
{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}
En savoir plus
Gamme :