Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Quelle est la description des relais interface étroits RSL?
Les relais interface étroits RSL offrent les avantages d'un encombrement réduit et d'une modularité de montage :
leur faible largeur (6 mm/0,236 in .) permet des gains de place lors de montage sur profilé DIN en fond d'armoire.
Les relais RSL sont disponibles sous deux formes :
leur faible largeur (6 mm/0,236 in .) permet des gains de place lors de montage sur profilé DIN en fond d'armoire.
Les relais RSL sont disponibles sous deux formes :
- Offre pré-montée
- Offre à assembler par vos soins
En savoir plus
Gamme :
{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}
En savoir plus
Gamme :