{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelles sont les relais Vigirex compatibles avec les cadres sommateurs ?

Les relais RH10, RH21, RH68, RH86, RH99, RH197, RHUs, RHU et RMH peuvent être associés aux cadres sommateurs (type L) 280 x 115 mm et 470 x 160 mm.

Le seuil de sensibilité du Vigirex doit être réglé à une valeur > 300 mA.
En savoir plus
Gamme :
VigiPacT
{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}
En savoir plus
Gamme :
VigiPacT