{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelles sont les formats disponibles pour vigirex?

Les relais Vigirex sont disponibles sous deux formats :
format encastré 72 x 72 mm (RH10, RH21, RH99, RH197P, RHUs, RHU et RMH)
format DIN (RH10, RH21, RH99).
Les relais au format DIN peuvent recevoir par encliquetage direct :
les tores Ø 30 mm et Ø 50 mm
trois pattes de fixation permettant l’installation du relais sur la platine d’une
armoire de commande.

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus