Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Quand est-ce que l'écran LCD de la micrologic P est éteint?
Tant que le disjoncteur de la P est fermé,la tension du reseau alimente la micrologic. Même si la tension est moin que 0.2In,l’ecran eat capable de lire le courant et la tension du circuit.
- Si le disjoncteur est ouvert,et sans Module d’alimentation externe ,l’écran serait éteint
- Si le disjoncteur est ouvert,et le Module d’alimentation externe 24V DC existe, et connectée à la micrologic ,,l’écran serait allumée et les valeurs courant et tension sont lues.
- L’option PTE permet l mesure de la tension, quand le disjoncteur est ouvert, parce qu’elle permet à l’unité de contrôle de s’alimenter directement sur le réseau de puissance en amont du disjoncteur
{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}