Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Quelle est la tension maximale pour le fonctionnement que le disjoncteur différentiel (RCD) peut supporter?
Selon la CEI pour la Protection différentielle (IEC61008 pour les Interrupteurs différentiels et IEC61009 pour les disjoncteurs différentiels), la tolérance est -15% / +10%.
Alors ,si la tension nominale de l’interrupteur différentiel est 400V,il peut supporter jusqu'à 440V,à condition qu’il n’y ait pas des fluctuations de tension dans le réseau,
Alors ,si la tension nominale de l’interrupteur différentiel est 400V,il peut supporter jusqu'à 440V,à condition qu’il n’y ait pas des fluctuations de tension dans le réseau,
{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}