Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Quelles sont les fonctions des blocs différentiels Vigi iC60 (type SI)?
Lorsqu’il est associé à un disjoncteur iC60, le bloc Vigi iC60 offre les fonctions suivantes :
environnements pollués ou corrosifs.
- protection des personnes contre les chocs électriques par contact direct (< & = 30 mA),
- protection des personnes contre les chocs électriques par contact indirect (> & = 300 mA),
- protection des installations contre les risques d’incendie (300 mA).
environnements pollués ou corrosifs.
Publié pour:Schneider Electric Algeria
Cela vous a-t-il été utile ?
En savoir plus
Gamme :
En savoir plus
Gamme :