Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Quelles sont les fonctions des commandes rotatives pour iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA, Reflex iC60, RCA, ARA, iSW?
Commande installée en face avant ou sur le côté
- Degré de protection : poignée tournante IP55
- Installation :
-la poignée tournante est fixée en face avant du coffret ou bien sur le côté
- Montage en face avant (sur porte ou plastron fixe)
- Empêche l’ouverture de la porte lorsque le dispositif se trouve en position ON (désactivation possible)
- Cadenassage possible alors que le dispositif se trouve en position "ouvert" (cadenassage avec
- Cadenassage possible (cadenas de diamètre 5 à 8 mm non fourni avec le dispositif)
- Bouton poussoir : test iID disponible en face avant de la commande rotative
En savoir plus
{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}
En savoir plus
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez ?
Contactez notre service client local si vous avez des questions ou si vous avez besoin de plus de détails ou d'une assistance technique.