Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Quelles sont les fonctions des dispositifs de cadenassages frontals?
Sert à cadenasser un disjoncteur ou un interrupteur en position "ouvert" ou "fermé"
- Diamètre du cadenas : 3 à 6 mm
- Plombable (diamètre maxi : 1,2 mm)
- Le verrouillage en position ON n’empêche pas le déclenchement du disjoncteur ou de l'interrupteur en cas de défaut
- Sectionnement : en conformité avec la norme CEI/EN 60947-2
En savoir plus
Gamme :
{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}
En savoir plus
Gamme :