Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Quelle est la fonction du dispositif de cadenassage pour NG125?
Permet le cadenassage :
Nota : les disjoncteurs ou interrupteurs NG125 3P/4P sont équipés d’origine pour le cadenassage en position O (sectionné).
- En position I ou O des disjoncteurs NG125 1P ou 2P
- En position I des disjoncteurs ou des interrupteurs NG125 3P ou 4P
- Cadenas : de Ø 5 à 8 mm (non fourni)
Nota : les disjoncteurs ou interrupteurs NG125 3P/4P sont équipés d’origine pour le cadenassage en position O (sectionné).
En savoir plus
Gamme :
{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}
En savoir plus
Gamme :