{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quel équipement est nécessaire pour l'installation de deux appareils MTZ interverrouillés?



L’Interverrouillage par câbles de deux Masterpact MTZ1, MTZ2, MTZ nécessite l’utilisation :
  • d’un bloc d’adaptation placé sur le côté droit de chaque appareil,
  • d’un jeu de câbles sans dispositif antiglisse ,
  • d’un compteur de manoeuvres mécanique CDM (obligatoire).

N.B.La distance maximale (verticale ou horizontale) entre les plans de fixation est de 2000 mm.

N.B.Cette fonction permet l’interverrouillage de disjoncteurs qui sont soit superposés, soit installés côte à côte.

Cela vous a-t-il été utile ?