Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Quel équipement est nécessaire pour l'installation de trois appareils MTZ interverrouillés?
L’Interverrouillage par câbles de trois Masterpact MTZ2, MTZ3 nécessite l’utilisation :
N.B.La distance maximale (verticale ou horizontale) entre les plans de fixation est de 1000 mm.
- d’un bloc d’adaptation spécifique placé sur le côté droit de chaque appareil,
- de deux jeux de câbles sans dispositif antiglisse ,
- d’un compteur de manoeuvres mécanique CDM (obligatoire).
N.B.La distance maximale (verticale ou horizontale) entre les plans de fixation est de 1000 mm.
{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}