{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Est-ce que les unités de contrôle Micrologic possede une mémoire thermique?

Toutes les unités de contrôle Micrologic sont dotées en standard de la mémoire thermique.

-Pour toutes les protections, avant déclenchement, les constantes de temps d’échauffement et de refroidissement sont identiques et dépendent de la temporisation tr :

-si la temporisation est faible, la constante de temps est faible

-si la temporisation est élevée, la constante de temps est élevée.

-En protection Long Retard, après déclenchement, la courbe de refroidissement est simulée par l'unité de contrôle. Toute refermeture de l'appareil avant expiration de la constante de temps (de l'ordre de 15 min), a pour effet de diminuer le temps de déclenchement donné dans les courbes

Cela vous a-t-il été utile ?