Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Quelles sont les mesures accessibles par l’option de communication COM- Micrologic H?
Courants
- Courants instantanés
- maxima et minima des courants instantanés
- moyenne des courants instantanés
- déséquilibres des courants instantanés par phase
- maxima et minima des déséquilibres des courants instantanés
Courants moyens
- courants moyens par phase
- maxima et minima des courants moyens par phase depuis la dernière mise à jour
- prédiction des courants moyens par phase
- datation des maxima et des minima de courants moyens
Tensions
- tensions simples et composées
- moyenne des tensions simples ou composées
- déséquilibres des tensions simples ou composées
- maxima et minima des déséquilibres en tension simple ou composée
Puissances actives, réactives et apparentes par phase
Puissances moyennes
- puissances moyennes par phase
- maxima et minima des puissances moyennes par phase depuis la dernière mise à jour
- maxima et minima des puissances moyennes préconisés par phase
- datation des maxima et des minima des puissances actives moyennes
Energies
- énergie totale active et réactive
- énergies incrémentées positivement
- énergies incrémentées négativement
Mesure de la fréquence du réseau
Facteur de puissance
bate de mise à jour des courants moyennés, de la puissance moyenne et des énergies
Indicateurs de qualité de l'énergie électrique
- Mesures temps réels, minima et maxima sur toutes ces grandeurs électriques
- courants apparents sur les fondamentaux
- tensions simples et composées efficaces sur les fondamentaux
- courants efficaces sur les fondamentaux
- puissance actives, réactives et apparentes sur les fondamentaux par phase et totales
- puissance de distortion par phase et totale
- THD et thd sur les tensions simples et composées - THD et thd sur les courants
- déphasages entre les tensions et courants
- facteurs K
- tensions crêtes
- courants crêtes
- déphasages entre les tensions
- moyennes sur les facteurs K
vvfacteurs K moyens
- facteurs K moyens par phase
- maxima des facteurs K moyens par phase depuis la dernière mise à jour
- prédiction des facteurs K moyens
- datation des maxima des facteurs K moyens par phase
harmoniques
- amplitudes des harmoniques des tensions simples et composées
- amplitudes des harmoniques des courants
- déphasages des harmoniques des tensions simples et composées
- déphasages des harmoniques des courants
Surveillances sur des grandeurs électriques
date des derniers Reset des min et des max
capture de formes d'ondes
fichier d'historique des événements dans le Modules Mesures
Fichier des Min Max avec datation
fichier de maintenance du MM
- compteurs de reset des Min Max avec datation
- compteurs de reset des Maxima des courants moyens avec datation
- compteurs de reset des Maxima des puissances moyens avec datation
- compteurs de reset des Energies avec datation.
Cela vous a-t-il été utile ?