{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Peut -on mettere à jour date et l’heure de l’unité de contrôle micrologic H avec l'option COM?

Oui ,il est possible de faire la Mise à jour de la date et de l’heure de l’unité de contrôle avec l’option COM ,en addition ,il est possible de configurer ce qui suit:
  • Mot de passe du module de mesure
  • Code d’identification de l’unité de contrôle
  • Nom d’identification de l’unité de contrôle
  • Sélection de l’algorithme de calcul des mesures
  • Convention de signe de la puissance active
  • Convention de mesure des énergies totales
  • Principe de calcul de la fenêtre d'intégration du courant moyenné
  • Durée de la fenêtre d’intégration du courant moyenné
  • Principe de calcul de la fenêtre d’intégration de la puissance moyennée
  • Durée de la fenêtre d’intégration de la puissance moyennée
  • Indication de la charge de la pile
  • Historiques des défauts et des alarmes
  • Compteur de manoeuvres et usure des contacts
  • Assignation et configuration des relais
  • Journaux de bord et registres de maintenance
  • Convention de signe du facteur de puissance
  • Paramètres des surveillances
  • Niveaux de priorités des surveillances
  • Capture de formes d'ondes.

Cela vous a-t-il été utile ?