Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Quel est le temps de déclenchement pour un déclencheur magnéto-thermiques TM en température ambiente de 25 °C?
En cas d’utilisation de déclencheurs magnétothermiques à température ambiante différente de 40 °C
L’abaissement ou l’l’élévation de température provoque une modification du seuil Ir.
Pour connaître les temps de déclenchement pour une température donnée :
1-se reporter aux courbes de déclenchement à 40 °C (voir pages E-2 et E-3)
2-déterminer les temps correspondant à une valeur Ir égale au réglage thermique affiché sur l’appareil, corrigé en fonction de la tempéature ambiante suivant le tableau ci-dessous.
Cela vous a-t-il été utile ?
En savoir plus
Gamme :
En savoir plus
Gamme :