{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

L'iCT peut-elle être utilisée dans les applications moteur ?

Problème : iCT dans l'application automobile
Environnement : Acti9 - iCT
Résolution : Oui, mais la gamme iCT est uniquement conforme à la norme IEC61095, c'est-à-dire avec la catégorie AC7b. Elle peut être utilisée sous le courant nominal dans les catégories AC7A ou AC1 selon la norme IEC/EN 61095 avec 30.000 commutations électriques (O-C) maximum avec une fréquence de 100 par jour maximum.
La gamme iCT n'est pas conforme à la catégorie AC3.
En savoir plus
Gamme :
iCT
{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}
En savoir plus
Gamme :
iCT