Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Comportement de communication du bus de série KVM0216A KVM
Problème
Comportement de communication du bus de série KVM0216A KVM
Gamme de produits
- Interrupteurs KVM
- KVM0216A analogique d'entreprise
- KVM0216A analogique d'entreprise
Environnement
- Toutes les installations
Cause
Le KVM analogique de prochaine génération possède (2) utilisateurs de console locaux et (16) ports. Il supporte également (1) ou (2) bus en cascade. Lorsqu'une connexion locale est utilisée simultanément avec une connexion en cascade, certains renseignements doivent être respectés pour garantir un fonctionnement utilisateur (2).
Résolution
Sur le KVM0216A, le port de connexion DB-15 doit être utilisé avec une console ACL de bâti AP5717/AP5719 en option avec la trousse KVM-LCDMOUNT Ce port avant, le port en cascade supérieur (Cascade 2) et la console locale No 2 utilisent tous deux deux le bus 2, tandis que le port en cascade inférieur (Cascade 1) et la console locale No 1 utilisent le bus 1.
Article | Description |
1 | DEL d'alimentation |
2 | Voyants DEL du statut de port du serveur |
3 | Connexion à la console ACL de bâti |
4 | Bouton de réinitialisation de la piqûre |
5 | Ports USB pour mise à jour du micrologiciel/média virtuel |
Article | Description |
1 | Alimentation d'entrée No 1 |
2 | Alimentation d'entrée No 2 |
3 | Ports PDU No 1 et No 2 |
4 | Console locale No 1 |
5 | Console locale No 2 |
6 | Ports en cascade - Cascade 2 (haut), Cascade 1 (bas) |
7 | Ports du serveur |
- Priorité Bus 1: Port en cascade 1 (port du bas) > Console locale No 1
- Priorité Bus 2: Console ACL de bâti (port avant) > Port en cascade 2 (port du haut) > Console locale No 2
- Les bus 1 et 2 sont indépendants l'un de l'autre
Si les priorités ne sont pas prises en compte, l'utilisateur peut voir apparaître le message suivant lorsqu'il tente d'utiliser une connexion de console locale:
{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}