{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Dans ISP utilisé dans les applications médicales, est-il possible d'utiliser des DDR de courant résiduel dans les systèmes de mise à la terre IT ?

Article available in these languages: Anglais

En utilisant des DDR dans les les systèmes de mise à la terre IT, vous ne suivrez pas la recommandation IEC. Selon la norme CEI 60364-7-710, lorsqu’un système informatique médical est utilisé, une protection supplémentaire au moyen d’un dispositif de protection de courant résiduel (DDR) ne sera pas utilisée.

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus