Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

NOUVEAU RAPPORT

Libérer le potentiel du réseau numérique
Notre nouveau rapport explique comment les dernières tendances et solutions innovantes ont un impact sur les services de distribution électrique. Étudiez des stratégies pour vous attaquer à ces défis et réussir.
Obtenir le rapport
Illuminated skyscrapers of Manhattan at sunset, New York City, USA

Avantages

Silhouette d'un ouvrier d'un service de distribution d'électricité, accès à l'énergie, efficacité énergétique.
Visualiser, exploiter, optimiser et maintenir des réseaux de transmission et de transmission secondaire

Expérience reconnue de mise en œuvre de systèmes complexes pour les services de distribution
Sous-station électrique, distribution électrique, gestion de l'énergie.
Fonctionne comme un système autonome ou en étant entièrement intégré avec l'ADMS de Schneider Electric

Entièrement intégré au SCADA de Schneider Electric ou peut être intégré aux systèmes SCADA existants
Sous-station d'un service de distribution d'électricité au lever du soleil, distribution électrique, services de distribution d'électricité.
Améliorer la fiabilité de l'alimentation en prévenant les perturbations de fréquence et de débit d'énergie

Minimiser le coût de fonctionnement du système électrique

EcoStruxure™ ADMS

Solution complète de gestion du réseau, EcoStruxure ADMS fournit une gestion de l'énergie plus fiable, plus sûre et plus efficace. Optimisez votre réseau grâce à notre système de pointe.

Contacter un expert

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Contacter un expert

Classé solution ADMS comme #1 en 2023

Nous sommes fiers d'être classés comme le fournisseur ADMS #1 par Guidehouse Insights
Ce rapport évalue le paysage concurrentiel des solutions ADMS et la façon dont les entreprises sont positionnées pour répondre aux besoins des clients. Découvrez comment ils ont accédé à nos critères de classement pour la vision, la stratégie d'accès au marché, les partenaires, la technologie, le portefeuille, les prix, etc.
Télécharger le rapport complet

Fournir de la valeur ajoutée aux services de distribution d'électricité

SA Power Networks

SA Power Networks utilise le réseau EcoStruxure pour surveiller et gérer son vaste réseau.

Enel

Enel a amélioré son réseau en proposant des solutions de réseau intelligentes EcoStruxure pour accélérer sa fourniture d'énergie propre.

SICAE France

Le service de distribution français SICAE utilise EcoStruxure ADMS pour optimiser son réseau et gérer efficacement l'intégration de l'énergie distribuée.

Gestion de la demande en action

Que nous réserve EcoStruxure ADMS lorsque la demande d'énergie augmente fortement ?

Protection de la fiabilité du réseau

Comment EcoStruxure ADMS renforce-t-il le réseau avant la tempête, et comment aide-t-il le réseau à récupérer par la suite.

EcoStruxure™ Grid libère un nouveau potentiel

EcoStruxure Grid profite aux services de distribution en leur offrant plus de flexibilité et de résilience, et ouvre la voie à de nouvelles approches pour les consommateurs d'électricité commerciaux, industriels et professionnels.

Ressources

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 opens in new Window

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 opens in new Window

Contacter le service commercial

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Chat

Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous aider !

1. Que signifie EMS ?

Cela signifie système de gestion de l'énergie. Selon les définitions du système de gestion de l'énergie, il s'agit d'un logiciel qui permet de bien mieux surveiller, contrôler et optimiser la consommation d'énergie pour les organisations au sein de leur infrastructure réseau et d'autres parties de l'entreprise. Ce sont des outils de surveillance du réseau qui visualisent les modèles de consommation d'énergie. L’EMS aide à identifier les domaines présentant un manque d'efficacité. Une fois ces régions localisées, il est possible de mettre en œuvre un large éventail de méthodes de réduction du gaspillage dans le cas des réseaux de transmission et de sous-transmission.

2. Comment fonctionne un système de gestion de l'énergie ?

Les outils de gestion EMS s'exécutent en plusieurs étapes et incluent la surveillance, l'analyse des données, la visualisation, l'optimisation, le contrôle et le suivi des performances. La partie surveillance se concentre sur la collecte de données en temps réel avec l'utilisation de capteurs de type différent. Une fois les données collectées, le logiciel responsable de la gestion et des services énergétiques analyse les informations pour identifier les modèles de consommation d'énergie et localiser les lieux d'inefficacité. L'étape suivante dans le fonctionnement de l'EMS est une présentation des données analysées. Cela se traduit généralement en une visualisation conviviale, sous la forme de tableaux de bord ou de rapports. Plus tard, l’EMS fournit aux propriétaires des stratégies et des mesures pour optimiser la consommation d'énergie tout en réduisant le gaspillage. L'outil d'économie d'énergie permet également de contrôler et de gérer à distance tous les appareils et systèmes. En fin de compte, l’EMS génère des rapports dans lesquels nous voyons une variété de mesures pour suivre l'efficacité des mesures appliquées.

3. Quels sont les avantages de l’EMS ?

L’EMS surveille et analyse la consommation d'énergie en améliorant l'efficacité énergétique. Il permet d'identifier les zones où se produisent des gaspillages et des inefficacités. L’EMS propose des outils de gestion de réseau qui permettent aux organisations d'appliquer des stratégies de réduction de la consommation d'énergie. En optimisant la consommation d'énergie, il est également possible de réduire les coûts d'exploitation et d'économiser sur les factures d'énergie. Un autre avantage de l'utilisation de l’EMS est la durabilité environnementale. Pour réduire l'empreinte carbone, les entreprises suivent et gèrent la consommation d'énergie. N'oublions pas les problèmes de performance qui peuvent être résolus à l'aide de données et d'analyses en temps réel. Le système EMS est également une excellente option en ce qui concerne le respect des réglementations.