Solution offrant le meilleur rapport fonctionnalité/coût pour les machines simples, jusqu'à 1 circuit pour 2 compresseurs
Solution
Grâce au SCU Magelis tout-en-un, l'architecture est une solution rentable.
Les surpresseurs simples et standard sont la première étape vers l'automatisation, en s'éloignant des architectures de relais traditionnelles. Des surpresseurs mono-étagés peuvent être utilisés en mode mono-étagé ou multi-étagé.
Avantages
> Possibilité de gérer plusieurs pompes à l'aide d'un seul variateur
> Maintien d'une pression constante dans le système avec les fonctions PID, d'étage de pompage et d'arrêt
> Fonctions de diagnostic pour une maintenance
> Protection intégrée des surpresseurs et des pompes
> Fonctionne avec des pompes plus petites (auxiliaires) pour maintenir un débit plus faible