قاعدة وحدة تحكم منطقية قابلة للبرمجة مدمجة Twido - مصدر تغذية التيار المستمر 24 فولت - 6 مدخلاً 24 فولت تيار مستمر- 4 ريليهات إخراج
TWDLCDA10DRF
تم الإيقاف في٠٤/٠٩/٢٠٢٣
في نهاية الخدمة قريبًا في٠٣/٠٩/٢٠٢٥
الاستبدال (الاستبدالات) الموصى به (بها)
OEM approved compact base controller
Designed for PLC Twido
One slot available for additional serial port
3 NO contacts
Includes one analog potentiometer
هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟ تحقق من الأسئلة الفنية الشائعة!
اعثر بسهولة على إجابات عن الأسئلة الشائعة.
TWDLCDA10DRF may be replaced by any of the following products: