لوحة إيضاح محددة بعلامة بقطر Ø60 لإيقاف التشغيل في حالة الطوارئ - إيقاف الطوارئ/شعار ISO13850
ZBY9330
تم الإيقاف في٢٣/١٢/٢٠١٩
الاستبدال (الاستبدالات) الموصى به (بها)
هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟ تحقق من الأسئلة الفنية الشائعة!
اعثر بسهولة على إجابات عن الأسئلة الشائعة.
ZBY9330 may be replaced by any of the following products: